大家好、
这里需要您的帮助,以便我的客户询问我们是否帮助延长了 tSenderBase 超时时间? 可能是30ms 到300ms?
由于我的客户希望检查是否可以通过延长 tSenderBase 超时来解决此问题。
注释。
问题 :已检查0x40寄存器,并报告 101超时问题。
2.我的客户:芯片供应商 Qualcomm 检查了日志,并确认它是由于请求数据包而导致的。 源在“tSenderBase”时间内未收到请求数据包并发出硬重置。 我的客户已尝试使用 Qualcomm 的多个解决方案、但仍无法解决此超时问题。
此致、
艾伯特·李。