This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD72:关于建议运行条件

Guru**** 2926590 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD72, THVD1410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/810240/sn65hvd72-about-recommended-operating-conditions

器件型号:SN65HVD72
主题中讨论的其他器件: THVD1410

您好、支持团队、

我对 SN65HVD72有一些疑问。
当 SN65HVD72的数据表已从修订版本 G 修订为 H 时、以下说明已添加到第7.3节建议运行条件的脚注中。
"(1)长时间暴露于超出建议运行最大值的条件可能会影响器件的可靠性。"

[问题]
1.为什么在第7.1节中指定了绝对最大额定值的情况下添加此注释?
2.过压的应用对可靠性有多大影响?
3.过压的应用会影响可靠性多长时间?

此致、
M. Tachibana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tachibana-San、

    此注释意味着超过3.6V (最大建议工作 VCC)但不超过5V (绝对最大 VCC)的短持续时间是可以的、但用户不应在其系统中持续在 VCC = 5V 时运行。  这与建议范围和绝对最大范围的一般含义一致、不会更改它们、但它提醒您器件在设计时考虑了3.3V 标称 VCC 运行。

    此致、
    Max Robertson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max-San:

    感谢你的答复。

    客户希望了解当 VCC 超过3.6V 且低于5V 时质量下降的程度
    我将再次向您提出一些问题。
    1.你说的"短期期限"有多长时间?
    客户希望知道大致的具体时间。
    2.如果 VCC 超过3.6V (小于5V)、"短持续时间"是否会随着电压的增加而缩短?

    此致、
    M. Tachibana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tachibana-San、

    由于涉及的变量数量、很难对其进行量化。  不过、为了提供一些参考、用于内部逻辑电路的一些低压晶体管最容易受到 VCC 升高的影响、 并且、如果 VCC 在4V 下运行、器件寿命的100%、这些晶体管的组件级 FIT (每十亿工作小时的故障次数)预计会从0.000467 (VCC = 3.6V)增加到0.0394。  (FIT 会随着 VCC 的进一步增加、以该速率继续呈指数级降级。)  随着暴露在高压下的时间百分比降低、FIT 会有所改善:例如、暴露在10%的情况下、FIT 会降低约1000倍。  在1%曝光的情况下、它将减少大约1000000x。

    总体器件级 FIT (根据 TI.com)为0.1、这意味着每100亿工作小时发生1次故障。  对于大多数应用而言、这相对较低、因此在大多数情况下、即使是适度的增加也可能导致 FIT 处于给定应用的目标范围内。

    如果客户仍然担心较高 VCC 电平的容差、我建议评估 THVD1410。

    如果您不熟悉 FIT 术语、请参考:

    https://www.ti.com/support-quality/reliability/reliability-terminology.html

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max-San:

    感谢您的详细评论。

    在您的解释中、此 IC 的可靠性概念似乎与其他通用 IC 相同。
    我不明白为什么您敢于仅向此 IC 添加注释。

    此致、
    M. Tachibana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tachibana-San、

    我理解您的困惑、因为您正确地知道同样的问题适用于任何 IC。

    本说明有几个原因。  一个是、虽然该器件的设计工作电压为3.3V、但许多其他 RS-485收发器的设计工作电压为 VCC = 5V。 我们希望确保该器件不是为5V 的长期工作电压而设计、 因为我们在这个主题上看到了一些困惑。

    另一个原因更多地与变更历史记录相关。  在该版本的数据表之前、发布了之前的版本、该版本将绝对最大 VCC 降至3.6V。 这是因为对该设计的审查确定了 IC 中的一些晶体管(根据我们的内部组件规格)不适用于5V 工作电压。  但是、这种变化对客户来说很困难、因为某些应用可能无法始终很好地控制 VCC、从而将其保持在3.6V 以下。 根据此反馈、我们进行了更深入的分析、发现较高电源电压下的降级实际上并不严重。  基于这一点、我们能够重新修订数据表、将限值增加到5V。 但是、为了不给人一种对更高电压的可靠性完全没有影响的印象、我们添加了脚注 (不会修改超出建议/绝对最大限制标准定义的任何内容、但可能需要更好地关注此问题)。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max-San:

    感谢您的详细解释。

    我了解了添加脚注与修订绝对最大额定值历史之间的关系。
    感谢您提供宝贵的信息。

    此致、
    M. Tachibana