Other Parts Discussed in Thread: DS90C385A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90C385A 你(们)好
在数据表中、 有 VCC、PLL VCC 和 LVDS VCC 的最大电流、客户需要这些电流、您能否向我发送数据?
数据表中列出了 ICCTW、该最大电流数据是否是所有条件下的最大 VCC 电流?
客户有一个旧版本的数据表、最大 TxCLKIN 频率为85MHz、但在 TI 网站的新数据表中 、最大 TxCLKIN 频率为87.5MHz。
客户想知道造成这种差异的原因是什么?
谢谢。