This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C385A:VCC、PLL VCC 和 LVDS VCC 的最大电流是多少?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90C385A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/785097/ds90c385a-what-s-the-max-current-of-vcc-pll-vcc-and-lvds-vcc

器件型号:DS90C385A

你(们)好  

在数据表中、 有 VCC、PLL VCC 和 LVDS VCC 的最大电流、客户需要这些电流、您能否向我发送数据?

数据表中列出了 ICCTW、该最大电流数据是否是所有条件下的最大 VCC 电流?

客户有一个旧版本的数据表、最大 TxCLKIN 频率为85MHz、但在 TI 网站的新数据表中 、最大 TxCLKIN 频率为87.5MHz。

客户想知道造成这种差异的原因是什么?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max:

    我们仅拥有总电源电流的数据、即您参考的 Icctw。 这在推荐的工作电源和温度范围内。

    对于该频率、您的客户可能有 DS90C385的数据表、该数据表的器件型号与 DS90C385A 不同。

    此致、
    I.K.