Other Parts Discussed in Thread: TUSB1210
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB1210 TUSB1210数据表第55页的第6.3节指出:
"建议在 VDDIO 之前使 VBAT 存在。"
VBAT 为3.3V、VDDIO 为1.8V
但是、第12页的第4.8.2.1.1节指出 VDD18在 VDD33之前存在。
在 EVM 原理图中、VDD33连接到 VBAT、VDDIO 连接到 VDD18。 这与第6.3节的建议相矛盾。
哪个是正确的上电顺序?电源轨上电之间是否有最短时间? 数据表显示了典型值和2最大值。
谢谢、Roland