This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1210:上电顺序

Guru**** 2931130 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/782354/tusb1210-power-on-sequence

器件型号:TUSB1210

TUSB1210数据表第55页的第6.3节指出:

"建议在 VDDIO 之前使 VBAT 存在。"

VBAT 为3.3V、VDDIO 为1.8V

但是、第12页的第4.8.2.1.1节指出 VDD18在 VDD33之前存在。

在 EVM 原理图中、VDD33连接到 VBAT、VDDIO 连接到 VDD18。 这与第6.3节的建议相矛盾。

哪个是正确的上电顺序?电源轨上电之间是否有最短时间? 数据表显示了典型值和2最大值。

谢谢、Roland

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在第12页、图4-1仍然显示 VDDIO 之前存在 Vbat。 我遗漏了什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、
    是的、您答对了、第12页确实显示了 VDDIO 之前的 VBAT 上升。 我错误地查看了 Mntr_VDD18_OK 和 Mntr_VDD33_OK。
    一旦 VBAT 上升、是否有最短的时间等待 VDDIO 上升?
    谢谢、Roland
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    约100us
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Roland