This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:HD3SS3220和 TUSB1002的原理图检查

Guru**** 2931880 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002, HD3SS3220, TUSB1002A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/782216/hd3ss3220-schematic-check-of-hd3ss3220-and-tusb1002

器件型号:HD3SS3220
主题中讨论的其他器件:TUSB1002TUSB1002A

大家好、

您能否查看下面的原理图? 客户想知道连接是否正确。

未使用-USB2.0

仅限-UFP

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/138/HD3SS3220-and-TUSB1002.pdf

1.  通过 Rx 和 Tx 的组合、TUSB1002和 HD3SS3220之间的数据总线连接是否正确?  

d/s 表示 VBUS_DET 的最大电阻为910k Ω。 如果电阻超过910kohm、会出现什么问题? 客户希望在 E24系列中使用910kohm。

3. CC1、2是由端口引脚设置确定的内部上拉还是下拉? 还是需要外部下拉? 客户将仅使用器件 UFP。

4.如果 ENn_CC 被禁用、CC1和 CC2引脚在哪里设置、 上拉? /下拉? /悬空?

5. 如果启用了 enn_MUX 并且禁用了 enn_CC,会发生什么情况?

6. 由于客户不想从外部控制此 IC,因此客户需要将22、24、25引脚连接到 NC。  对于 UFP、不使用 I2C/GPIO 是否存在任何问题?

7. HD3SS3220和 USB 连接器(Type-C)之间的连接是否通过 Tx 和 Rx 的组合正确?

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们正在处理这一请求
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请使用 TUSB1002A,它修复了 TUSB1002中的一些错误
    1:tusb1002的引脚11/12应连接到3220的引脚6/7、tusb1002的引脚 IN8/9应连接到3220的引脚9/10
    2:910K 或稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍
    3:CC 引脚上无需外部上拉/下拉、在 DFP 模式下具有内部上拉电阻、在 UFP 模式下具有下拉电阻
    4:当 ENn_CC 被禁用时、CC 引脚被下拉。
    5:ENn_MUX 被启用并且 ENn_CC 被禁用、cc 引脚被下拉。
    6:您是要使用 GPIO 模式吗?
    7:正确
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian -San、

    感谢您的回答。

    6号。 否、客户不打算同时使用 I2C 和 GPIO。  

    我还有一个问题。

    8:TUSB1002A 和 FPGA 之间的连接是否正确,如下所示?   

    此致、

    山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brian -San、

    感谢您的支持。

    您也可以回答问题#6吗?



    此致、

    山口
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、可以使22、24、25 nC 变为等于22、24、25 nC