主题中讨论的其他器件:TUSB1002、 TUSB1002A
大家好、
您能否查看下面的原理图? 客户想知道连接是否正确。
未使用-USB2.0
仅限-UFP
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/138/HD3SS3220-and-TUSB1002.pdf
1. 通过 Rx 和 Tx 的组合、TUSB1002和 HD3SS3220之间的数据总线连接是否正确?
d/s 表示 VBUS_DET 的最大电阻为910k Ω。 如果电阻超过910kohm、会出现什么问题? 客户希望在 E24系列中使用910kohm。
3. CC1、2是由端口引脚设置确定的内部上拉还是下拉? 还是需要外部下拉? 客户将仅使用器件 UFP。
4.如果 ENn_CC 被禁用、CC1和 CC2引脚在哪里设置、 上拉? /下拉? /悬空?
5. 如果启用了 enn_MUX 并且禁用了 enn_CC,会发生什么情况?
6. 由于客户不想从外部控制此 IC,因此客户需要将22、24、25引脚连接到 NC。 对于 UFP、不使用 I2C/GPIO 是否存在任何问题?
7. HD3SS3220和 USB 连接器(Type-C)之间的连接是否通过 Tx 和 Rx 的组合正确?
此致、
山口