This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP158:您能帮我解决 TDP158的这个暴风雪 I2C 波形传播问题吗?

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/783796/tdp158-may-you-help-me-on-this-bizzar-i2c-waveform-propogation-problem-of-tdp158

器件型号:TDP158

我们将 TDP158用于 HDMI 电压电平设计。 原理图电路如下所示。

我们在 SCL_SRC、SCL_SDA 和 SCL_SNK、SDA_SNK 之间遇到了一些 bizzar I2C 波形传播问题。

         从   灌电流端口的 I2C 波形开始读取时间

     

 开始从源端口的波形中读取时间

(1)从上述波形来看、从开始到读取标志的时间似乎不一致、一个是123.796us、另一个是100.012us。

(2)拉电流和灌电流端口的 I2C 频率不同、一个介于60.3302kHz 和70.9530kHz 之间、另一个介于79.6430kHz 和79.6507kHz 之间。

(3)我认为 SDA 应该保持较高的水平,但似乎保持了一段较低水平的时间。

测量 I2C 拉电流和 I2C 灌电流之间的 I2C 波形传播特性时是否出错?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TDP158是一个有源 DDC 中继器、因此如果 DDC 通过 TD158路由、它充当源 DDC 主设备的从设备、充当接收 DDC 从设备的主设备。 但是、有些源和接收器不支持这个时钟扩展、这种情况看起来是这样的。 我们一直建议客户在监测模式下为 TDP158实施 DDC、而不是通过器件路由 DDC。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否对此主题有更新?

    谢谢
    David