请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:HD3SS3220 HD3SS3220 VDD5引脚是否支持3.8V 至4.3V 的较低输入电源、其中电源直接由电池供电。
VDD5仅支持内部引脚电源、但我在数据表中看不到详细信息块。
我看到 ORT、ADDR、ENn_CC、CURRENT_MODE 具有中间模式电平,数据表共享 VDD5的范围,最小值为28%,
但这些引脚支持的电压参数有多详细? 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.