This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:VDD5在较低输入电压下工作

Guru**** 2546920 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/784721/hd3ss3220-vdd5-at-lower-input-voltage-work

器件型号:HD3SS3220

HD3SS3220 VDD5引脚是否支持3.8V 至4.3V 的较低输入电源、其中电源直接由电池供电。

VDD5仅支持内部引脚电源、但我在数据表中看不到详细信息块。

我看到 ORT、ADDR、ENn_CC、CURRENT_MODE 具有中间模式电平,数据表共享 VDD5的范围,最小值为28%,

但这些引脚支持的电压参数有多详细? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lanjie、

    不建议在建议的工作范围(4.5V 至5.5V)之外运行 HD3SS3220 VDD5引脚。 从应用角度来看、较低功率范围的一个问题是 HD3SS3220从 VDD5获取其 VCONN 输出、当在您指定的较低 VDD5范围内运行时、VCONN 将超出规格。