This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD6S300A:集线站应用

Guru**** 2521930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD6S300A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/826269/tpd6s300a-application-for-docking-station

器件型号:TPD6S300A
尊敬的 TI 专家:
 我们使用了 TPD6S300A、并遵循针对集线站的典型应用设计(C_CCx 短接至 RPD_GX)。 三星 S8、Xiaomi 8和 VBUS 将提供电压、这是因为"集成了8.3.4 CC 无电电池电阻器、用于处理移动设备中的无电电池用例"功能。 但 Huawei P30和 Mate 20 VBUS 无输出电压。 我们知道、它们的 typedC 协议可能是 RT1711。 您是否有相关经验或经验教训?  
下面是 RT1711数据表链接。
www.richtek.com/.../DS1711P-00.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想告诉大家、我们的 TPD6S300A 专家不在办公室、他将在下周回来。

    此致、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我希望确保我正确理解问题。 您正在将 TPD6S300A 实施到集线站中。 您正在将手机连接到坞站、在该坞站中、手机处于电池电量耗尽状态、并且坞站正在提供 VBUS。 连接 Huawei P30手机时、底座无法为 VBUS 供电。

    这是一个准确的描述吗?

    如果是、您是否能够在故障期间捕获两个器件之间的 PD 日志并共享系统原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:
    我们需要手机通过 Rd=5.1k 下拉电阻向集线站提供 VBUS。 扩展坞如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果集线站呈现5.1k 欧姆的 Rd、则当连接可能呈现 Rp 的器件时、两个器件之间将协商隐式协议、VBUS 上将呈现5V。 如果您知道底座正在呈现 Rd、但手机连接时 VBUS 不会达到5V、则可以推断手机未呈现 Rp、因此问题出在手机和底座上。