请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPD6S300A 尊敬的 TI 专家:
我们使用了 TPD6S300A、并遵循针对集线站的典型应用设计(C_CCx 短接至 RPD_GX)。 三星 S8、Xiaomi 8和 VBUS 将提供电压、这是因为"集成了8.3.4 CC 无电电池电阻器、用于处理移动设备中的无电电池用例"功能。 但 Huawei P30和 Mate 20 VBUS 无输出电压。 我们知道、它们的 typedC 协议可能是 RT1711。 您是否有相关经验或经验教训?
我们使用了 TPD6S300A、并遵循针对集线站的典型应用设计(C_CCx 短接至 RPD_GX)。 三星 S8、Xiaomi 8和 VBUS 将提供电压、这是因为"集成了8.3.4 CC 无电电池电阻器、用于处理移动设备中的无电电池用例"功能。 但 Huawei P30和 Mate 20 VBUS 无输出电压。 我们知道、它们的 typedC 协议可能是 RT1711。 您是否有相关经验或经验教训?
下面是 RT1711数据表链接。
www.richtek.com/.../DS1711P-00.pdf
www.richtek.com/.../DS1711P-00.pdf