This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS0500:为什么该器件的钳位电压更高、即使其额定电压为平缓钳位二极管也是如此?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TVS0500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/827940/tvs0500-why-does-the-part-have-a-higher-clamp-voltage-even-when-its-rated-as-a-flat-clamp-diode

器件型号:TVS0500

您好!

我们将为一般不符合规范的应用选择 ESD /TVS 二极管。 我认为最好使用平缓钳位二极管。 TVS0500的数据表提到、对于不同的浪涌电流、其钳位电压(VCLAMP)约为8.6V - 9.2V。

根据 IEC 指导原则,我是否还可以假设人体 ESD 放电中的浪涌电流约为15A? 此外,我如何计算该 二极管(TVS0500)的保护线路将提升到的电压(假设 VBUS =5V)? -它是使用 Rdyn 吗?

Tony。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tony、

    我相信您所指的 HBM ESD 远小于 IEC 61000-4-2 ESD 标准。 有关 ESD 的更多信息、请访问

    浪涌脉冲的最大钳位电压为9.5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Cameron 的帮助。