Other Parts Discussed in Thread: TVS0500
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TVS0500 您好!
我们将为一般不符合规范的应用选择 ESD /TVS 二极管。 我认为最好使用平缓钳位二极管。 TVS0500的数据表提到、对于不同的浪涌电流、其钳位电压(VCLAMP)约为8.6V - 9.2V。
根据 IEC 指导原则,我是否还可以假设人体 ESD 放电中的浪涌电流约为15A? 此外,我如何计算该 二极管(TVS0500)的保护线路将提升到的电压(假设 VBUS =5V)? -它是使用 Rdyn 吗?
Tony。