Other Parts Discussed in Thread: TUSB1064
大家好、
我们在对接项目上使用 TUSB1064。
修复了2通道 DP+单端口 USB3.1配置问题。 (USB3.1 Gen1、DP1.4)、并在测试期间确认所有 CTL/翻转引脚均正确。
在 TUSB1064下行端口上、我们添加了 Genesys GL3523集线器。 该集线器连接四个 USB HDD。
测试1:对接连接四个 USB HDD。 USB 读/写测试通过。
测试2:对接连接四个 USB 硬盘驱动器、还连接一个 DP 面板。 USB 读/写测试失败。 四个硬盘会丢失设备。
测试3:对接连接一个 USB 硬盘驱动器,并连接一个 DP 面板。 USB 读/写测试通过。
我们在 USB 上尝试了一些 EQ 增益设置、但没有改进。 (已确认布线长度和电缆长度、TUSB1064能够补偿损耗)。
请给我们一些建议。
根据测试1/2、由于 DP 处于活动状态、硬盘会丢失、我们担心64的串扰。
Q1:是否有 USB3.1 Gen1+双通道 DP1.4串扰测试报告?
Q2:USB 的增益设置会影响 DP 的串扰?
基于测试2/3。
Q3:HDD 的数量会影响 USB 的增益设置以及 DP 的串扰?
谢谢