This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1064:USB HDD 设备丢失、显示为 DP

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/826922/tusb1064-usb-hdd-device-lose-as-dp-display

器件型号:TUSB1064

大家好、

我们在对接项目上使用 TUSB1064。

修复了2通道 DP+单端口 USB3.1配置问题。 (USB3.1 Gen1、DP1.4)、并在测试期间确认所有 CTL/翻转引脚均正确。

在 TUSB1064下行端口上、我们添加了 Genesys GL3523集线器。 该集线器连接四个 USB HDD。

测试1:对接连接四个 USB HDD。 USB 读/写测试通过。

测试2:对接连接四个 USB 硬盘驱动器、还连接一个 DP 面板。 USB 读/写测试失败。 四个硬盘会丢失设备。

测试3:对接连接一个 USB 硬盘驱动器,并连接一个 DP 面板。 USB 读/写测试通过。

我们在 USB 上尝试了一些 EQ 增益设置、但没有改进。 (已确认布线长度和电缆长度、TUSB1064能够补偿损耗)。

请给我们一些建议。

根据测试1/2、由于 DP 处于活动状态、硬盘会丢失、我们担心64的串扰。

Q1:是否有 USB3.1 Gen1+双通道 DP1.4串扰测试报告?

Q2:USB 的增益设置会影响 DP 的串扰?

基于测试2/3。

Q3:HDD 的数量会影响 USB 的增益设置以及 DP 的串扰?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TUSB1064通常用作 UFP、您能否向我们发送原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您的回复。

    我们可以通过邮件进行讨论吗? sch 是保密的。

    谢谢

    daniel.chung@wpi-group.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将讨论移至电子邮件