This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517:意外碰撞

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9517, TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/827563/tca9517-unexpected-bump

器件型号:TCA9517
主题中讨论的其他器件: TCA9548A

您好!

客户在一个 I2C 主组件和六个 I2C 从组件之间使用 TCA9517、如下所述。

  •  @一组4.7k Ω 上拉电阻器 k Ω 时钟发生器。
  • 还有另一组4.7k Ω 上拉电阻器@ TCA9517 SDAA/SCLA

现在、他们观察到一些意外的碰撞、如下所示、并需要我们的意见来找出根本原因。  您能分享您的意见吗?  A 侧(从侧)上总共有两组4.7k Ω 的外部上拉电阻器是正常现象吗?

谢谢!

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安东尼:

    这是器件 B 侧的预期波形。  例如、当另一个器件在总线上下拉时、SDAB 上的信号将达到接近0V 的"低电平"。  这会导致 TCA9517将 SDAA 拉至低电平。  当 SDAB 上的器件释放时、电压将开始上升。  不过、由于 SDAA 仍然为低电平、TCA9517会将 SDAB 驱动至其"VOL"电平(约0.5V)。  这只持续一段时间、因为这个"VOL" 电平被设定为高于 B 侧的"VIC"电平(0.4V)、这意味着缓冲器将"B"总线视为高电平并释放 SDAA。  当 SDAA 变为高电平时、SDAB 释放并上拉至 VCCB。

    您可以在数据表的图6中看到这种效果的图示。

    有关 I2C 缓冲器如何工作的更多信息、您可能需要参考以下应用手册:

    或者、您可以观看此简短的培训视频:

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-i2c-buffers-overview

    如果您有任何其他问题、请告知我们。

    此致、
    最大