This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410:TUSB3410数据表上布局示例的问题。

Guru**** 2925700 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/827082/tusb3410-question-for-layout-example-on-tusb3410-datasheet

器件型号:TUSB3410

您好、先生、

客户从我们的数据表中获得的图像是、22pF 未放置在 USB 总线上的33欧姆和电阻器与 TUSB3410之间、它需要从电容到 TUSB3410的额外网络。 这种布局方法是否有任何特殊要求? 如果、您能告诉我我们为什么建议客户这样做?

BTW、如果可以卸载电容器... 他们是否可以直接从 USB 总线33欧姆传输到 TUSB3410?

谢谢、

乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    这些电容器可以直接放置在 DP/DM 线路上。  仅建议使用这些电容器进行边沿速率控制。  在功能上、USB 连接将在没有它们的情况下工作。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 JMMN