Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB3410 您好、先生、
客户从我们的数据表中获得的图像是、22pF 未放置在 USB 总线上的33欧姆和电阻器与 TUSB3410之间、它需要从电容到 TUSB3410的额外网络。 这种布局方法是否有任何特殊要求? 如果、您能告诉我我们为什么建议客户这样做?
BTW、如果可以卸载电容器... 他们是否可以直接从 USB 总线33欧姆传输到 TUSB3410?
谢谢、
乔治