请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/826766/tps65981-tps65981
器件型号:TPS65981尊敬的产品系列 AES,
我们的客户想知道我们的 TPS65981是否支持1.8V 电源和 SPI?的通信
我已:数据表,关于 SPI 的电源电压低于3.3伏
但另一方面、我们可以看到我们确实有1.8V 电源轨、所以我的问题是我们是否可以支持1.8V SPI 通信? 如果是,如何实现这一点。 是否应为此要求修改任何设置?
此致
刘德伟