This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65981:TPS65981

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65981

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/826766/tps65981-tps65981

器件型号:TPS65981

尊敬的产品系列 AES,

 我们的客户想知道我们的 TPS65981是否支持1.8V 电源和 SPI?的通信

我已:数据表,关于 SPI 的电源电压低于3.3伏

但另一方面、我们可以看到我们确实有1.8V 电源轨、所以我的问题是我们是否可以支持1.8V SPI 通信? 如果是,如何实现这一点。 是否应为此要求修改任何设置?

此致

刘德伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    根据数据表的建议、将 SPI 线路连接到 LDO_3V3。 SPI 寄存器高电平值的最小输入电压为2V