This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982-EVM:为什么 TPS65982-EVM 在20V3A 或20V5A 下充当拉电流不起作用?

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65982-EVM, TPS65981EVM, TPS65982, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/826425/tps65982-evm-why-tps65982-evm-working-as-source-under-20v3a-or-20v5a-cannot-work

器件型号:TPS65982-EVM
主题中讨论的其他器件: TPS65981EVMTPS65982TPS65987D

您好!

上午。 我的 TI PD 控制器板为"TPS65982-EVM"、当它用作拉电流时、5V3A 和12V3A 工作正常。 但是、当它切换到20V3A 或20V5A 时、它会失败、这会通过与 UFP 器件(支持5V3A、12V3A、20V3A)的电源协商进行循环硬复位。 我不确定这种 EVM 板在20V 时无法正常工作。 请提供建议。 谢谢。

此致

洪伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hongwei、

    请参阅 TPS65982-EVM 产品页面上的说明 、网址为 http://www.ti.com/tool/TPS65982-EVM

    此 EVM 是在2016年3月 USB 电力输送规范变更之前开发的、因此没有支持5V、9V、15V 和20V 电压轨的原生硬件。 为了遵循新的电源规则、请参阅 TPS65982设计以了解 USB-PD"电源规则"中的支持电压 或参考 TPS65981EVM。

    TPS65982器件支持内部3A 和外部5A 电源路径。 如上所述、EVM 存在某些限制。

    您可能需要考虑 TPS65987D/88系列和 EVM。 这些器件支持5A 内部电源路径。

    此致、
    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    很棒,感谢你们的帮助!

    此致

    洪伟