请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65982-EVM 主题中讨论的其他器件: TPS65981EVM、 TPS65982、 TPS65987D
您好!
上午。 我的 TI PD 控制器板为"TPS65982-EVM"、当它用作拉电流时、5V3A 和12V3A 工作正常。 但是、当它切换到20V3A 或20V5A 时、它会失败、这会通过与 UFP 器件(支持5V3A、12V3A、20V3A)的电源协商进行循环硬复位。 我不确定这种 EVM 板在20V 时无法正常工作。 请提供建议。 谢谢。
此致
洪伟