This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:SN65DSI83时钟输出问题

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/826567/sn65dsi83-sn65dsi83-clock-out-question

器件型号:SN65DSI83

您好、先生、

 我们找到了 SN65DSI83规格。 在数据表中:LVDS 输出时钟范围为25MHz 至154MHz。 如果客户在中有来自 MIPI 的640*240数据(因此,可能在中有12.5MHz 时钟),Sn65DSI83是否支持该数据? 谢谢。

此致、

 程介南