Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN65DSI83 您好、先生、
我们找到了 SN65DSI83规格。 在数据表中:LVDS 输出时钟范围为25MHz 至154MHz。 如果客户在中有来自 MIPI 的640*240数据(因此,可能在中有12.5MHz 时钟),Sn65DSI83是否支持该数据? 谢谢。
此致、
程介南