This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV804:缓冲 FPGA 到 FPGA 数据连接

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV001, DS90LV804

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/783085/ds90lv804-buffering-a-fpga-to-fpga-data-connection

器件型号:DS90LV804
主题中讨论的其他器件:DS90LV001

我正在寻找一种解决方案来缓冲2个 FPGA 之间的5通道(4个数据通道+ 1个时钟) LVDS 链路。

 LVDS 时钟约为74MHz;数据速率约为300Mbps。

是否可以将 DS90LV804用于数据线路、 将 DS90LV001用于 clk、 或者不同 的 IC 是否会产生过多的偏斜?                  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Harold、

    我认为应该可以。 您可以比较数据表中的传播延迟值

    此致、
    I.K.