This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517-Q1:B 侧输入波形的 I2C 信号问题

Guru**** 2943030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/826159/tca9517-q1-i2c-signal-of-b-side-input-waveform-question

器件型号:TCA9517-Q1

您好!

我们的项目中有一个3.3V 和1.8V I2C 电平转换设计、3.3V 在 B 侧为主器件、1.8V 在 A 侧为从器件。

我在 B 侧输入测量中看到了非单调波形。 (请参阅下文)

为什么输入电压在上升至3.3V 高电平之前保持大约0.5V 的周期?

谢谢你。

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    当您驱动 B 侧并释放时、这是正常/预期行为。 这是静态电压偏移缓冲器工作方式的" IDE 效应"。 B 侧等待(位于~500mV)、直到 A 侧在释放之前超过特定阈值电压。

    客户是否因此看到任何 I2C 错误? 我还没有看到这种情况造成了问题。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我想补充一点、如果您想详细了解 I2C 缓冲器的工作原理、您可能需要参考此应用手册:

    http://www.ti.com/lit/an/scpa054/scpa054.pdf

    此致、
    最大