请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCA9517-Q1 您好!
我们的项目中有一个3.3V 和1.8V I2C 电平转换设计、3.3V 在 B 侧为主器件、1.8V 在 A 侧为从器件。
我在 B 侧输入测量中看到了非单调波形。 (请参阅下文)
为什么输入电压在上升至3.3V 高电平之前保持大约0.5V 的周期?
谢谢你。
弗兰克
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们的项目中有一个3.3V 和1.8V I2C 电平转换设计、3.3V 在 B 侧为主器件、1.8V 在 A 侧为从器件。
我在 B 侧输入测量中看到了非单调波形。 (请参阅下文)
为什么输入电压在上升至3.3V 高电平之前保持大约0.5V 的周期?
谢谢你。
弗兰克
您好、Frank、
我想补充一点、如果您想详细了解 I2C 缓冲器的工作原理、您可能需要参考此应用手册:
http://www.ti.com/lit/an/scpa054/scpa054.pdf
此致、
最大