Other Parts Discussed in Thread: MAX3221
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MAX3221 您好!
我们在设计中使用 MAX3221器件已经有一段时间了、偶尔会出现一些故障、但在最近的一批电路板上、故障似乎更频繁、因此我希望获得一些建议来帮助解决该问题。
在生产测试中、我们使用 RS232端口通过引导加载程序将固件加载到 MCU。 这不起作用、而且 MAX3221器件似乎不起作用。 我已经检查了 V+和 V-电平、它们分别为3.3V (V+)和0.1V (V-)。 在工作的器件上、这是+6V (V+)和-5.5V (V-)、升压电路看起来不工作?
该设计确实使用了自动关断功能、但 Rin 上存在有效信号且无效输出为高电平。
我已附上 原理图的屏幕截图。
谢谢
Dave Adams