This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3221:器件在新的一批 PCB#39上无法正常工作

Guru**** 2637545 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/782250/max3221-device-not-working-on-new-batch-of-pcb-s

器件型号:MAX3221

您好!

我们在设计中使用 MAX3221器件已经有一段时间了、偶尔会出现一些故障、但在最近的一批电路板上、故障似乎更频繁、因此我希望获得一些建议来帮助解决该问题。

在生产测试中、我们使用 RS232端口通过引导加载程序将固件加载到 MCU。  这不起作用、而且 MAX3221器件似乎不起作用。  我已经检查了 V+和 V-电平、它们分别为3.3V (V+)和0.1V (V-)。  在工作的器件上、这是+6V (V+)和-5.5V (V-)、升压电路看起来不工作?  

该设计确实使用了自动关断功能、但 Rin 上存在有效信号且无效输出为高电平。  

我已附上 原理图的屏幕截图。

  

谢谢  

Dave Adams

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    我看不到您的原理图有任何问题。 您能否通过从发生故障的系统和通过系统交换 IC 来确认故障是随芯片而不是 PCB 发生的?

    您认为我们可以看到 V+和 V-轨的波形(电压与时间)吗? 这可能使我们更好地了解发生了什么错误并导致直流(平均)电压测量如此低。

    电路板发生故障的百分比是多少? 您提到过以前也看到过故障-它们是否属于同一类型? (旧器件与新器件之间是否有大量跟踪代码? 或者、您能否向我们报告顶端标记?)

    这些故障是第一次上电时出现的、还是在电路板运行期间引起的? 我正在尝试了解最可能的原因是某种类型的缺陷单元、组装期间(或电路内测试期间)的某种损坏、或者是否存在任何可能导致故障的与应用相关的应力(例如、热插拔情况、短路、VCC 变化等)。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大值、

    感谢您的回答。  提交帖子后不久我发现问题、我发现布局允许 C25和 C26安装90度偏置、因此未连接到 IC。

    这些器件与之前的 PCB 版本相比没有发生变化、由于 它们完美地安装在焊盘上、 因此一点也不明显。  

    正确安装 C25和 C26后、电路板按预期工作。

    此致

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dave、

    感谢后续行动! 我很高兴您能快速解决这个问题。

    此致、
    最大