Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI102
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS80PCI102 大家好、
您能告诉我 DS80PCI102的4级输入引脚的内部上拉和下拉电阻器变化吗?
-内部上拉电阻:30k Ω+/-? %
-内部下拉电阻:60k Ω+/-? %
客户希望在其应用中查看每个4级输入引脚的输入电平。
谢谢你。
此致、
Koshi Ninomiya