This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI102:4级输入引脚内部上拉&放大器;下拉电阻器变化

Guru**** 2928560 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/782249/ds80pci102-4-level-input-pins-internal-pull-up-pull-down-resistor-variation

器件型号:DS80PCI102

大家好、

您能告诉我 DS80PCI102的4级输入引脚的内部上拉和下拉电阻器变化吗?

 -内部上拉电阻:30k Ω+/-? %

 -内部下拉电阻:60k Ω+/-?  %

客户希望在其应用中查看每个4级输入引脚的输入电平。
谢谢你。

此致、

Koshi Ninomiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电阻器变化为+/- 14%。

    此致、

    Lee