Other Parts Discussed in Thread: TCA9535, TCA6416A, PCA9535
主题中讨论的其他器件: TCA6416A、 PCA9535
您好!
我想使用 TCA9535来控制外设的1.8V GPIO。 TCA9535将由一个3.3V 供电的 MCU 和一个3.3V I2C 进行控制。
是否可以使用3.3V I2C 来控制由1.8V 供电的 TCA9535? 数据集表示 IO 可耐受5V 电压、但不表示是否也涉及 I2C IO。 有一条注释说、如果 I2C 线路高于 Vcc、功耗将会增加、但没有更多信息。
请提供有关此问题的信息。
谢谢你。