This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9535:I2C 电压电平

Guru**** 2523000 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9535, TCA6416A, PCA9535

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/779822/tca9535-i2c-voltage-levels

器件型号:TCA9535
主题中讨论的其他器件: TCA6416APCA9535

您好!

我想使用 TCA9535来控制外设的1.8V GPIO。 TCA9535将由一个3.3V 供电的 MCU 和一个3.3V I2C 进行控制。

是否可以使用3.3V I2C 来控制由1.8V 供电的 TCA9535? 数据集表示 IO 可耐受5V 电压、但不表示是否也涉及 I2C IO。 有一条注释说、如果 I2C 线路高于 Vcc、功耗将会增加、但没有更多信息。

请提供有关此问题的信息。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hugo、

    我可以想到的唯一问题是从 SDA/SCL 到 TCA9535 Vcc 的反向偏置路径。 如果您真的需要、我可以检查一下这个问题、但实际上我认为 TCA6416A 更适合您的应用、因为 I2C Vcc 和端口 VCC 是分开的、因此您可以在 VCCI 上施加3.3V 电压、在 VCCP 上施加1.8V 电压。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    感谢您的回答。 遗憾的是、TCA6416A 不适合我的应用、因为我需要更多地址引脚。 我不想使用反向偏置技术。

    我知道 TCA9535是 PCA9535的升级版,PCA9535支持比 VCC 更高的 I2C 通道:

    您认为该表对 TCA9535也有效吗?

    谢谢。

    Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Hugo、

    我现在明白了。

    我瞥见了 TCA9535的"内幕揭秘"、发现 SDA/SCL 全部馈入门(输入侧基本上是缓冲的、SDA 上的输出仅馈入 NFET)。 ESD 单元看起来不会反向偏置。 从我所看到的一切来看、器件不会损坏/反向偏置。

    因此、您应该可以将 I2C 逻辑连接到更高的 Vcc 值、同时将 P 端口保持在更低的逻辑。

    谢谢、
    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bobby、

    感谢您的回答。 我将为我的板提供该解决方案。
    Hugo