This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:PCA9306 -如果次级侧受电、初级侧断电、则初级侧将向 PCA9306施加负载

Guru**** 2747375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/779580/pca9306-pca9306---if-secondary-side-is-powered-and-primary-side-loses-power-will-primary-side-present-a-load-to-the-pca9306

器件型号:PCA9306

您好、支持团队、  

查看数据表中的图7时、如果次级侧(2)通电、而初级侧(1) 断电、初级负载是否会降低次级侧?  

谢谢

Jeff Coletti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果任一 Vref 接地、则开关将表现为开路。

    但是、如果 Vref_A 悬空、则很小的电流可以从 Vref_B 流入 Vref_A