This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C385A:DS90C385A、TFP401

Guru**** 2769885 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90C385A, TFP401A, DS90C387

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/778561/ds90c385a-ds90c385a-tfp401

器件型号:DS90C385A
主题中讨论的其他器件: TFP401ADS90C387

您好!

我使用 TFP401A 和 DS90C385A 驱动10英寸 IPS TFT 面板。 它通常工作、但我得到了稳定的图片

很难读取字符或图标。 我已经尝试过不同的 HDMI 计时、但很不幸。 目前我想是个问题

不是n´t DS90C385A 驱动器的时序问题、而是引脚映射。

我为每种颜色创建了一张包含八个值的 RGB 图片、以了解是否存在引脚分配映射问题。

似乎我以错误的方式连接了 DS90C385A 驱动器。 我使用 slna014a.pdf 找到了合适的器件

映射。 我的显示数据表中的表看起来像是格式2映射。

有人能告诉我我我出了什么问题吗?

祝你一切顺利、

Chris

RGB 值:

它们的显示方式:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Christian:

    您似乎没有正确映射这些位。 请使用显示屏上的输入格式交叉检查 DS90C385A 数据表中的图11、以将这些位映射到正确的通道。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 I.K.:

    感谢您的快速响应。 我可以清楚地看到信号未正确映射。

    我想知道应用手册为什么会显示另一个映射。 它说:

    "本文档中以 DS90C387和 DS90C385等特定器件型号为例"

    因此、我根据应用手册进行了映射。

    更改映射并不容易、但我会尝试它。

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Christian:

    数据表中显示的映射只是一个示例。 您需要根据显示屏所需的输入来映射它。 本应用手册中的介绍介绍了以下步骤: www.ti.com/.../snla014a.pdf

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我需要一段时间来实际更改引脚。 )

    现在图片显示正确。 我完全相信大家必须小心地匹配信号
    数据表中的值。

    但我n´t AppNote 建议您将 TXx27连接到 R0。 (例如)
    信息"本文档中使用了 DS90C387和 DS90C385等特定器件型号"
    表示表中显示了 DS90C385的正确引脚映射。

    很显然、这是错误的。 我只想说两点、在应用中显示正确的引脚映射是否更好
    注意?

    此致、
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    我很高兴您能够解决您的问题。 但是、应用手册不是错、只是一个示例。

    JEIDA 输入格式显示将使用此格式、其中 LSB 映射到第4个 LVDS 通道(例如、此显示 www.data-modul.com/.../LQ231U1LW32_specification_SD20931.pdf、见第11页)。 您的显示屏采用 VESA 格式、其中 MSB 映射到第4个 LVDS 通道。 应用手册中的介绍对此进行了介绍。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    感谢您的解释。 似乎我误解了应用手册。

    感谢您的大力支持!

    此致、
    Chris