请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/778350/tps65981-tps65981-gpio
器件型号:TPS65981Thread 中讨论的其他器件:HD3SS460、
在 USB Type C 上 DisplayPort 交替模式的医疗设计中、我们将使用 PD 控制器 TPS65981以及 MUX HD3SS460
我有一个与应用中 GPIO 的使用相关的查询。 请 帮助我尽早获得答案。 感谢您在今天晚上为我提供帮助。
TPS65981上有8个 GPIO 引脚、我们计划使用引脚用于 HPD、并为多路复用器 HD3SS460选择线路。 我想使用 GPIO6..8来读取电路板上的各种数字输入信号。 是否可用于客户应用?