This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65981:TPS65981 GPIO

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS460, TPS65981

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/778350/tps65981-tps65981-gpio

器件型号:TPS65981
Thread 中讨论的其他器件:HD3SS460

在  USB Type C 上 DisplayPort 交替模式的医疗设计中、我们将使用 PD 控制器 TPS65981以及 MUX HD3SS460

我有一个与应用中 GPIO 的使用相关的查询。 请 帮助我尽早获得答案。 感谢您在今天晚上为我提供帮助。

 

TPS65981上有8个 GPIO 引脚、我们计划使用引脚用于 HPD、并为多路复用器 HD3SS460选择线路。 我想使用 GPIO6..8来读取电路板上的各种数字输入信号。 是否可用于客户应用?

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dilip、您好!

    您希望将哪个信号连接到 GPIO 的6和8? 您能否解释一下您希望 TPS65981在接收到这些数字信号后如何做出响应?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、从技术上讲、您可以使用 GPIO 6、7和8。 但是、我们建议您使用与 TI 参考设计所使用的相同的 GPIO 进行多路复用控制。 当您使用与我们的设计相同的 GPIO 时、您的硬件会自动同意使用我们的配置 GUI 映射的默认 GPIO 事件。 这意味着它将节省您的时间、并帮助您的设计与固件和配置工具的未来版本保持兼容。
    要查看 TI 设计、请转至 TI.com 的 TPS65981页面。 它包含类似"TPS65981 USB Type-C 和 USB PD 控制器、电源开关和高速多路复用器 EVM"的内容。 该页面包含"TPS65981 EVM 用户指南"。 请参阅该用户指南的第5.1.4.1节、了解要使用哪些 GPIO。
    要了解这款产品如何与多路复用器配合使用、请查看"TPS6598x DisplayPort 扩展评估模块"、 www.ti.com/.../dp-expansion-evm