Other Parts Discussed in Thread: TVP7002
大家好、团队、
该器件是否支持 WUXGA (1920x1200)@60Hz (154MHz 像素时钟)?
WUXGA 格式与 VESA CVT RB 兼容。
此致、
Saito
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Saito、
TVP7002器件支持高达165MHz 的像素速率。 因此、它可用于在60Hz 屏幕刷新率下将分辨率达到 VESA UXGA (1600×1200)分辨率标准的 PC 图形数字化、以及用于视频环境中数字化数字电视格式、包括高达1080p 的 HDTV。
TVP7002器件支持高达 UXGA (1600×1200)的分辨率。
我在数据集中进行了搜索、但找不到 WUXGA 支持。
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tvp7002.pdf
此致、
帕维尔
在"Design & Development tools"-> Software-TVP7002Setup Files 下 、ZIP 文件中有一个 Excel 电子表格。
在 Zip 文件中有一个名为"tvp7002_VGA_YPbPr settings.xls"的文件
在该文件的第二个选项卡上、转到第73行、该行描述了 VGA 到444的设置。 不同的选项卡显示不同的转换、如果没有用于您确切所需输出格式的选项卡、则应有助于确定设置。