This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVP7002:支持 WUXGA 格式

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: TVP7002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/860431/tvp7002-supporting-wuxga-format

器件型号:TVP7002

大家好、团队、

该器件是否支持 WUXGA (1920x1200)@60Hz (154MHz 像素时钟)?

WUXGA 格式与 VESA CVT RB 兼容。  

此致、

Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅以下常见问题解答:
     

    此致、
    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saito、

    TVP7002器件支持高达165MHz 的像素速率。 因此、它可用于在60Hz 屏幕刷新率下将分辨率达到 VESA UXGA (1600×1200)分辨率标准的 PC 图形数字化、以及用于视频环境中数字化数字电视格式、包括高达1080p 的 HDTV。

    TVP7002器件支持高达 UXGA (1600×1200)的分辨率。

    我在数据集中进行了搜索、但找不到 WUXGA 支持。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tvp7002.pdf

    此致、
    帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。

    在此处查看 TVP7002产品网页上提供的示例配置文件和参数电子表格...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve - San、

    当我查看您发送的 URL 时、我找不到 WUXGA 的设置文件。

    让我确保。 是否能够将 TVP7002用于 WUXGA 格式(1920x1200@60Hz、154MHz PCLK)?

    此致、

    Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在"Design & Development tools"-> Software-TVP7002Setup Files 下 、ZIP 文件中有一个 Excel 电子表格。

    在 Zip 文件中有一个名为"tvp7002_VGA_YPbPr settings.xls"的文件

    在该文件的第二个选项卡上、转到第73行、该行描述了 VGA 到444的设置。 不同的选项卡显示不同的转换、如果没有用于您确切所需输出格式的选项卡、则应有助于确定设置。