Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1050-EP, SN65HVD1050
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN65HVD1050-EP 主题中讨论的其他器件: SN65HVD1050
大家好、
数据表中规定、SN65HVD1050-EP 可承受–200V 至200V 的电压瞬变、符合 ISO 7637标准。
请提供不会损坏器件的瞬态持续时间的详细信息以及其他限制(如果存在)、例如瞬态源阻抗或输入电流限制等 ?
这些信息对于保护电路设计非常重要。
谢谢、此致、
Mihir