This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1050-EP:ISO 7637测试

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1050-EP, SN65HVD1050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/860518/sn65hvd1050-ep-iso-7637-tests

器件型号:SN65HVD1050-EP
主题中讨论的其他器件: SN65HVD1050

大家好、

数据表中规定、SN65HVD1050-EP 可承受–200V 至200V 的电压瞬变、符合 ISO 7637标准。

请提供不会损坏器件的瞬态持续时间的详细信息以及其他限制(如果存在)、例如瞬态源阻抗或输入电流限制等 ?

这些信息对于保护电路设计非常重要。

谢谢、此致、

Mihir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mihir、

    SN65HVD1050根据 ISO7637-2标准进行了测试。 这是一项国际测试标准、规定了测试设置和参数、以便对器件的保护等级进行分类。 有关脉冲持续时间、时序、频率、振幅、阻抗、 有关此标准的文档中也有其他内容。  

    请告诉我、您是否希望获得有关任何特定参数的帮助。

    此致、
    Eric