请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCAN1043-Q1 您好 TI 团队、
1、您能否帮助我们检查如何在 CAN 总线故障中测试 nfault 引脚?
正常模式下的 I TEST、CANH 短接至 GND、nfault 引脚也为高电平、未变为低电平
2、在 Standy 模式下、如果使用 CAN 总线唤醒、则 nfault 引脚也为高电平、未更改。 当 CAN 总线信号时、能否使用 Nfault 引脚唤醒 MCU?