主题中讨论的其他器件:TMDS181、 SN65DP159、 TDP158、 SN75DP159
尊敬的支持团队:
目前、EDID 仿真器连接到我们板的 HDMI 2.0输出(6Gbps)。
但是、如果通过 TMDS181评估板连接了 EDID 仿真器、则无法实现6Gbps 输出、并且设置了默认输出速率。
通过评估板连接 EDID 枚举器以执行 DDC 通信时、是否需要修改评估板?
我们可以在用户手册中找到以下说明。
第7页
•弹出 R16、R17、R24、R25。 无杂音 R123、R124、R125、R126 - TMDS181、DDC 打开
•无噼啪声 R16、R17、R24、R25。 Pop R123、R124、R125、R126 - TMDS181、仅 DDC 监测
第18页
将2K 电阻弹出到 R45、R46上、用于 TMDS181、DDC 打开
将47k 电阻弹出到 R45、R46上、仅用于 TMDS181、DDC 监测
由于在评估板的初始状态下仅使用 DDC 监测功能、因此如果我们要使用 DDC 与 EDID 仿真器进行通信、是否应在条件下将 EVM 修改为 DDC?
此致、
Takahashi Hirokazu