This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181RGZEVM:EDID 仿真器与 EVM 的连接

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181, SN65DP159, TDP158, SN75DP159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/854810/tmds181rgzevm-edid-emulator-connection-to-evm

器件型号:TMDS181RGZEVM
主题中讨论的其他器件:TMDS181SN65DP159TDP158SN75DP159

尊敬的支持团队:

目前、EDID 仿真器连接到我们板的 HDMI 2.0输出(6Gbps)。
但是、如果通过 TMDS181评估板连接了 EDID 仿真器、则无法实现6Gbps 输出、并且设置了默认输出速率。

通过评估板连接 EDID 枚举器以执行 DDC 通信时、是否需要修改评估板?

我们可以在用户手册中找到以下说明。

第7页
•弹出 R16、R17、R24、R25。 无杂音 R123、R124、R125、R126 - TMDS181、DDC 打开
•无噼啪声 R16、R17、R24、R25。 Pop R123、R124、R125、R126 - TMDS181、仅 DDC 监测

第18页
将2K 电阻弹出到 R45、R46上、用于 TMDS181、DDC 打开
将47k 电阻弹出到 R45、R46上、仅用于 TMDS181、DDC 监测

由于在评估板的初始状态下仅使用 DDC 监测功能、因此如果我们要使用 DDC 与 EDID 仿真器进行通信、是否应在条件下将 EVM 修改为 DDC?

此致、
Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takahashi-San

    EDID 仿真器是否能够与 HDMI2.0的 HDMI 源正确通信?

    EVM 是在引脚搭接模式还是 I2C 模式下配置?

    请检查 TX_TERMIN_CTL 并确保对于 HDMI2.0、TX_TERMIN_CTL 设置为75至150 Ω、 对于 HDMDS_CLOCK _Ratio_STATUS、并确保对于 HDMI2.0、它设置为1。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David 先生:

    如果您要重放、我是 Takahashi-San 支持的工程师。

    我回答 上述问题、并有 其他问题。

    前提是、我们希望 使其在引脚搭接模式下工作。

    > EDID 仿真器是否能够与 HDMI2.0的 HDMI 源正确通信?

    -是的

    > EVM 是在引脚搭接模式还是 I2C 模式下配置的?

    -引脚搭接模式

    >请检查 TX_TERMIN_CTL,确保 HDMI2.0的 TX_TERMIN_CTL 设置为75至150欧姆, 而 HDMDS_CLOCK _Ratio_STATUS 设置为1,并确保 HDMI2.0的 TX_TERMIN_CTL 设置为1。

    -我确认的 TX_TERM_CTL 设置为 75至150 Ω。

     关于 TMDS_CLOCK 比率状态、

      我可以在 引脚搭接模式下更改 TMDS_CLOCK_RATIVE_STATUS 吗?

     还是  在引脚搭接模式中该位自动设置为1?

    此致、

    佐多罗基一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Todoroki-San

    TMDS_CLOCK 比率状态位将根据源设备和接收设备之间对 DDC 总线的侦听进行设置。 请测量输出时钟频率吗? 输入时钟频率是多少?

    您是否正在从 HDMI1.4更改为 HDMI 2.0?  

    请确保来源遵循以下步骤:

    源暂停 TMDS 数据和时钟的传输

    源更改 TMDS_CLOCK 比率状态位

    3.从 TMDS_CLOCK 比率状态开始到以更新的数据速率恢复 TMDS 数据和时钟的传输、拉电流允许最小值为1ms、最大值为100ms

    源设备可能会读取 Clock_Detect 状态位的状态、以验证接收设备是否正确检测到 TMDS 时钟。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David 先生:

    如果您要重放、我确认了以下步骤。

    >请确保来源遵循以下步骤:

    >1. 源暂停 TMDS 数据和时钟的传输

    >2. 源更改 TMDS_CLOCK 比率状态位

    >3. 源允许从 TMDS_CLOCK 比率状态开始到以更新的数据速率恢复 TMDS 数据和时钟的传输、最短为1ms、最长为100ms

    >4. 源可能会读取 Clock_Detect 状态位的状态、以验证接收器是否正确检测到 TMDS 时钟。

    因此、我们当前 的系统对"3. 源允许从 TMDS_CLOCK 比率状态到以更新的数据速率恢复 TMDS 数据和时钟的传输的时间间隔最小为1ms、最大为100ms "

    现在、我们将对其进行修复、请您支持。

    此致、

    佐多罗基一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David 先生:

    现在、在您的帮助下、我们可以使 tms181自动工作。

    我还有其他有关 HDMI 转接驱动器的问题:TDP158、SN65DP159和 SN75DP159。

    这些 转接驱动器/重定时器 IC 能否 支持6Gbps HDMI 输入信号?

    在该规格中、它们 支持"交流耦合 TMDS 输入"、

    但我无法理解 它是否包含 HDMI 输入。

    此致、

    佐多罗基一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Todoroki-San

    所有这些都支持6G HDMI。 它们与 TMDS181之间的区别在于、TMDS181支持直流耦合 HDMI 源、而 DP158/159支持交流耦合 HDMI 输入或 DP++。

    谢谢

    David