主题中讨论的其他器件: TUSB1002A
您好、专业人士、
我对 TUSB1044有疑问。
TUSB1002A 数据表中 的数据表。 主机实现原理图显示、在交流耦合 RX 线路上、220k 电阻器是可选的。 但是、TUSB1044的数据表未介绍该可选寄存器。
您是否会解释为什么 TUSB1044的数据表没有此可选电阻器?
我认为该电阻器符合 USB3.1规范、可用于遵循250ms Tdischarge 规范。 对吗? 当我们超过250ms 的放电时间时、是否存在任何硬件问题?
此外、客户还将使用此器件传输 USB 信号和交替模式 DP 信号。 对于这个下拉寄存器的这个用法是否有任何影响?
此致、
Kazuki Kuramochi