This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1044:下拉 RX 引脚上的寄存器

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1044, TUSB1002A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/858577/tusb1044-pull-down-register-on-rx-pin

器件型号:TUSB1044
主题中讨论的其他器件: TUSB1002A

您好、专业人士、

我对 TUSB1044有疑问。

TUSB1002A 数据表中 的数据表。 主机实现原理图显示、在交流耦合 RX 线路上、220k 电阻器是可选的。 但是、TUSB1044的数据表未介绍该可选寄存器。
您是否会解释为什么 TUSB1044的数据表没有此可选电阻器?
我认为该电阻器符合 USB3.1规范、可用于遵循250ms Tdischarge 规范。 对吗? 当我们超过250ms 的放电时间时、是否存在任何硬件问题?


此外、客户还将使用此器件传输 USB 信号和交替模式 DP 信号。 对于这个下拉寄存器的这个用法是否有任何影响?


此致、
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki-San、

    通常情况下、TUSB1044满足此规格、无需额外的下拉电阻器。  额外的电阻器有助于进一步缩短放电时间、使其完全处于250ms 的规格限制范围内。  如 TUSB1002A 中所述、假设外部元件的泄漏电流足以使电容器放电、则无需使用这些电阻器。 仅当添加了电阻器时、信号完整性才会对 USB 或 DP 性能产生影响。 应尽量减少放置可选(不必要)下拉电阻器所产生的残桩、以避免负面影响。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好专家、

    感谢您的快速回复。
    我了解这种用于缩短放电时间的可选电阻器、它在信号完整性和放电时间之间进行了权衡。
     
    我想确认超过放电时间规定时的风险。
    您能否告诉我为什么会有250ms 的调节时间、以及当放电时间延长时会有什么风险?

    谢谢、此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好专家、

    很抱歉催促您、但您能回答我的问题吗?

    此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tdischarge 规范旨在确保连接器上的 USB 接收器不会保持先前的共模电压、并防止新插入的器件出现此共模。 就风险而言、很难说、但接收器处的带电交流耦合电容可能会对插入的器件产生反向驱动。