This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1780-Q1:RS485收发器输出短路功率耗散

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1780-Q1, SN65HVD1780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/859292/sn65hvd1780-q1-rs485-transceiver-output-short-circuit-power-dissipation

器件型号:SN65HVD1780-Q1
主题中讨论的其他器件: SN65HVD1780

大家好、团队、

我使用 的是 sn65hvd1780-Q1。  

如果我使用4.7千欧的负载电路作为输出 A 和 B 的上拉/下拉电阻器和47欧姆串联电阻器、那么如何计算输出电压与16V 电池电压短路期间的47欧姆电阻器功耗。

驱动器短路输出电流为200mA。

我的 VCC 电压为5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的应用电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Umesh、

    在 B 引脚上的16V 故障情况下(具有下拉电阻)、而器件驱动 B 低电平(D 和 DE 为高电平)、通过驱动器的电流将比通过下拉电阻的电流显著(16V/4.7K Ω~= 3mA)、 我们可以重点介绍这一点。 假设驱动器允许200mA 流经 B 线-除了 A 和4.7k Ω 下拉电阻器的大约10mA 至120 Ω 端接之外- 47 Ω 电阻器的功耗可估计为(210mA)^2 * 47 Ω~= 2.07瓦。  

    这是一个粗略的估算、但应该在您要查找的范围内。 使用这些计算、可以通过使用值较小的电阻器来降低所需的功率耗散、这些电阻器仍将提供一些瞬态保护。 这需要 SN65HVD1780消耗更多功率。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    感谢 您的解释、现在我的问题是驱动器短路输出电流在内部限制为200mA、还是最大容量为200mA?  

    如果内部不受限制、则对于大于200mA 的16V 短路情况、可能会流动。  

    在数据表中、没有提到它在内部受限的地方。 请查看此信息并帮助我解决问题。  

    再次感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Umesh、  

    驱动器短路输出电流由器件内部限制。 随着电压的增加、电流可能会略有增加。 驱动 FET 饱和后、IV 曲线在指定限值以上大部分是平坦的。  

    此致、

    Eric