Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1780-Q1, SN65HVD1780
主题中讨论的其他器件: SN65HVD1780
大家好、团队、
我使用 的是 sn65hvd1780-Q1。
如果我使用4.7千欧的负载电路作为输出 A 和 B 的上拉/下拉电阻器和47欧姆串联电阻器、那么如何计算输出电压与16V 电池电压短路期间的47欧姆电阻器功耗。
驱动器短路输出电流为200mA。
我的 VCC 电压为5V。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1780-Q1, SN65HVD1780
大家好、团队、
我使用 的是 sn65hvd1780-Q1。
如果我使用4.7千欧的负载电路作为输出 A 和 B 的上拉/下拉电阻器和47欧姆串联电阻器、那么如何计算输出电压与16V 电池电压短路期间的47欧姆电阻器功耗。
驱动器短路输出电流为200mA。
我的 VCC 电压为5V。
您好、Umesh、
在 B 引脚上的16V 故障情况下(具有下拉电阻)、而器件驱动 B 低电平(D 和 DE 为高电平)、通过驱动器的电流将比通过下拉电阻的电流显著(16V/4.7K Ω~= 3mA)、 我们可以重点介绍这一点。 假设驱动器允许200mA 流经 B 线-除了 A 和4.7k Ω 下拉电阻器的大约10mA 至120 Ω 端接之外- 47 Ω 电阻器的功耗可估计为(210mA)^2 * 47 Ω~= 2.07瓦。
这是一个粗略的估算、但应该在您要查找的范围内。 使用这些计算、可以通过使用值较小的电阻器来降低所需的功率耗散、这些电阻器仍将提供一些瞬态保护。 这需要 SN65HVD1780消耗更多功率。
如果您有任何疑问、请告诉我。
此致、
Eric